This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:部件可用性/更换

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2954, LP2951, LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076352/lp2951-part-availability-replacement

部件号:LP2951
“线程”中讨论的其它部件:LP2954AEC

LP2951CMX/NOPB (8SOIC)是否有替换件,或者是否有另一个类似的设备,包括库存,我们可以在其位置进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    LP2954是 P2P 替代产品。

      LP2951. LP2954.
    AEC Q100
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出
    输出(最大值)(A) 0.1. 0.25.
    VIN (最大)(V) 30 30
    VIN (最小)(V) 2. -20
    输出电压(最大)(V) 29. 29.
    输出电压(最小)(V) 1.2. 1.23.
    固定输出选项(V) 3,3.3,5 5.
    启用 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 57. 14.
    噪声(uVrms) 160 80
    准确度(%) 3. 3.
    VDO (典型)(mV) 380) 800
    IQ (典型值)(mA) 0.075 0.21.
    热阻 θJA Ω(°C/W) 52. 44.
    最小封装面积(mm2) 9. 19.159.
    软件包类型 SOIC,儿子 DDPAK/TO-263,SOIC,TO-220
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现停机针是2951和2954之间的相对极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    为此而道歉。 LP2951-N 将是唯一的替代方案。

      LP2951. LP2951-N
    AEC Q100
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出
    输出(最大值)(A) 0.1. 0.1.
    VIN (最大)(V) 30 30
    VIN (最小)(V) 2. 2.3.
    输出电压(最大)(V) 29. 29.
    输出电压(最小)(V) 1.2. 1.24.
    固定输出选项(V) 3,3.3,5 3,3.3,5
    启用 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 57. 51.
    噪声(uVrms) 160 160
    准确度(%) 3. 2.5.
    VDO (典型)(mV) 380) 380)
    IQ (典型值)(mA) 0.075 0.075
    热阻 θJA Ω(°C/W) 52. 43.
    最小封装面积(mm2) 9. 14.7.
    软件包类型 SOIC,儿子 PDIP,SOIC,VSSOP,WSON

    此致,

    普拉卡什 L