This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:稳定,负载电容适中

Guru**** 2517760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076385/lm5022-stability-with-moderate-load-capacitance

部件号:LM5022

我需要一种增压配置,它可以提供高效率和可接受的稳定性,输入电压为42V,输出电压为48V,最大负载电流约为1.6A,总负载电容(其他不可修改的模块)在150uF 和200uF 之间。  

我曾在 Webench 研究过这种设计,但我需要用这种大负荷电容来改进设计的相位边距。 Webench 报告称,未为此零件启用稳定性优化功能。 我选择此部件是因为它是少数几个可用部件之一。 自从我做过波德图以来,已经有很长的时间了, 有没有人能够伸出援手,决定 最佳的补偿网络,以实现稳健的运营? 请提前感谢。

此致,

文尼