This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:向戴尔显示器寻求 LM34936设计建议

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076012/lm34936-asking-for-the-lm34936-design-suggestion-for-dell-monitor

部件号:LM34936
“线程”中讨论的其它部件: TPS65987DDJ

主席先生,你好,

 

我的客户希望在戴尔全新的双 C 型端口监视器项目中设计两台 LM34936。

请您查看 示意图并提供意见吗?

 https://txn.box.com/s/9ual9lfw44wzfh3l4zbtrcd0p9savobz

感谢您的帮助!

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    将回顾示意图,但可能需要2-3天才能完成。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    我对原理图进行了第一次审查,但这并没有显示输入和输出参数。

    (输入电压范围以及输出电压和电流)

    您能否与客户核实这两种转换器应该是什么。 这将使审查更加容易。

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    感谢您的反馈。

    请参阅此处的输出电压。对于5V,9V 和15V 外壳,输出电流为3A。对于20V 外壳,输出电流为4.5A。

    您可以在示意图中看到真实的表格。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    我已经回顾了原理图,它看起来基本正常。

    我没有找到输入电压范围,因此基于  TPS65987DDJ 假设为4.5至22 V。

    我看到一些关于薪酬的问题。 因此,应该检查并更新这些参数。

    最好是在真实板上检查此值,并根据实际板上测量的数据调整此值,这样它也会考虑板寄生性。

    附注:

    • C7711表示接近 U1507,但应为 U7700
    • C7739表示接近 U1507,但应为 U7702
    • 输入电压> 40V 时,仅需输入2k 英寸 VISNS

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    过去7天,我没有看到此线程的更新。

    如果问题得到解决,请按“is SOL得很 好”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,

     斯特凡