This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488:加载电源时出现问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM7480-Q1, LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075380/lm3488q-q1-lm3488-issue-when-power-on-with-load

部件号:LM3488Q-Q1
线程中讨论的其他部件:LM3488测试LM7480-Q1LM3478

您好,

我的 LM3488有一个奇怪的问题,只有在我的设计具有连接负载时才会发生。 (> 0.5安培)。

输入为12V,配置输出为24V。

LLM3488似乎锁定在50kHz (我在 FA/SYN/SD 引脚上测量50kHz),N-MOSFET 消耗电源的所有可用电流。 (在我的测试用例中,电流限制为5安培)

如果电路连接 至电源时没有负载或负载低于0.5安培,则在启动过程中工作正常。 正常操作期间测得的频率为350kHz。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evelangos,

    由于电容器的浪涌电流,您似乎检测到过电流。

    基本上,这不应该在此时触发,但也许您正在通过感应电阻器接收一些噪音。

    可能会尝试探测此电阻器上的电压,并检查电流是否达到电流限制。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    事实上,我认为, 具有 负载卸载保护的慢启动 IC (如 LM7480-Q1理想二极管控制器)或电子保险丝将有助于处理电容器的浪涌电流,但它会增加 BOM 成本。

    我必须修复 SENSE /过电流检测的问题。 我 没有在 Isense 引脚 和 MOSFET 之间包括100欧姆电阻。 您认为这可能是这里的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evelangos,

    Rsense 上的 R 和 C 用于额外的斜坡补偿。 添加设计时可能需要这样做,但启动时不应有问题的原因。

    如上所述,我建议测量 RSense 上的电压(请使用尖端和套管甲氧),并检查电流限制电压水平是否和何时触发。

    确保该路径的布局正确,以便不会向该路径注入错误信号。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯特凡,我将检查雷斯感测的电压并提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在12V 电路插入期间,我从示波器中捕获了3个 JPG。

    当24V 输出处有负载时才会发生短路事件。

    探头是使用尖端/套管方法放置在 LM3488的等轴引脚上的

    我可以看到电压峰值/峰值为230-240mV 和一些噪声,但 Vpp 从不超过250mV。
    当电压大于350mV 时,短路电流限制被激活。  下图是否证明了这种行为的正当性?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evelangos,  

    根据您所看到的情况,您似乎正在使用短路保护,因为您的切换频率会降低。 我认为您可能看到的是内部斜坡补偿来源的额外影响,这可能会导致您达到阈值。 在这种情况下,我建议添加一个时间常数大于初始脉冲宽度的外部滤波器,以抑制 CS 引脚上的峰值。  

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所遇到的问题似乎在这里得到了充分的讨论: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/180196/lm3488-possible-latch-up-mode

    这与台式 PSU 启动缓慢有关,或 PSU 应用的电流限制为5A。

    上一篇文章:

    LM3488是低侧 N 通道 MOSFET 控制器,能够达到100%占空比。 不幸的是,如果输入电源电流受限,当 IC 达到100%占空比时,LM3478/88栅极驱动器可能会卡住,从而产生一个高驱动器信号,使 MOSFET 始终保持打开。

    出现此问题的原因是 LM3488没有欠压锁定电路,当输入电压低于某个值时,该电路会关闭设备。 如果没有 UVLO,只要输入电压高于2.97V (最小输入电压),设备就会保持切换。 如果客户为高于2.97V 的输入电压设置了最大输入电流,则输入电流值将高于启动时允许的最大值,从而导致输入电流限制。 当输入电源达到电流限制时,转换器的输出将下降,然后占空比将增加,因为设备正在尝试从电流受限的输入电源获取更多能量。 因此,低输出电压将导致误差信号放大器产生一个不允许与感应信号相交的高信号,然后关闭 MOSFET。 此外,由于输入电源的电流限制,感应信号不再是斜坡(输入电源由电流控制,而不是由电压控制)。 这将导致设备达到100%负载,这基本上是输入短路。”

    Vin 引脚上有一个二极管/电阻器可以绕过这种情况的解决方案,我必须尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evelangos,

    非常感谢您提供的信息和更新。

    也许您可以告诉我们此修复是否也对您有所帮助。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evelangos

    我认为这一问题已经解决,我将结束这一话题。

    如果仍有问题,只需回复即可再次打开它。

    此致,

     斯特凡