This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:BQ25619e 和运输模式

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E, BQ24298, BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075951/bq25619e-bq25619e-and-shipping-mode

部件号:BQ25619E
“线程: 测试”, “BQ24298”, “BQ24195”中讨论的其它部件

我使用 BQ25619e 时遇到问题。 我已将 REG07设置为0x00,因此应该启用 BATFET,BQ 不应在运输模式下进入。 但有时(随机时间) BQ25进入运输模式,这是怎么可能的? 在数据表中,如果 Ibat>Isys_OCP_Q4 (标准值),则表明已启用运输模式 9.3.2和9.3.8.3.3),但 Isys_OCP_Q4的值是多少? 我在数据表的任何页面上都找不到它。 有办法避免这种行为?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Isys_OCP_Q4的最小阈值为5A。 蓄电池放电电电电流应低于 Isys_OCP_Q4,以避免第4季度延迟。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清, 不管怎样,BQ 进入发运模式,即使电流低于此值,我将 REG07设置为0x00,我从未在固件的任何部分对其进行修改,这是非常奇怪的。 我还会监控蓄电池电压,大约为3.9V。 BQ 进入发货模式的原因可能是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 BATFET 关闭之前,您的测试条件是什么,例如 VBUS (VBUS 引脚处的电压),IVBUS,VBAT (BAT 引脚处的电压),IBAT,Vsys,ISYS?

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    电源线未连接,VBUS=0Volt, IVBUS =0A,VBAT=3.8-4.0V (平均值,我们测试了范围内的多个值) vsys=VBAT, 在 ISYS 上,我们有多个值,正常运行期间为60mA,但当 GSM 连接处于活动   状态时,我们有1.6A,每4.615ms 突发577us。

    电流脉冲可能有问题?

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在电流脉冲期间监测了 BAT 针脚电压?   最低 BAT 针脚电压是多少?

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我已经用3.8V 触发器连接了示波器,Vbatt 从未低于 3.8V,即使在电流脉冲期间也是如此。 无论如何, 在随机时间,BQ25进入运输模式,我有20台设备在测试中,我注意到一些设备进入运输的频率比其他设备要高。 我 还尝试了一个不会更改 BQ25寄存器的固件,因此它处于默认操作模式,所以我认为这不是固件问题

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设备进入运输模式之前和之后的所有寄存器读数分别是多少?

    谢谢

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还测试了 一个固件,该固件不会更改默认设置中的任何内容,因此寄存器的值与数据集中指示的值相同,但 REG07除外,因为 REG07将发运模式设置为1。  由于 bq25在运输模式下切断电源,因此在出现问题后读取寄存器非常困难,因为微控制器无法工作。  

    另一个信息是,我们注意到,如果 GSM 信号较低,问题就会更常见。 在这种情况下,GSM 模块需要更多电流。 BQ25的速度可能不足以跟随电流脉冲? 调制解调器的最大电流脉冲为1.6A,所以我不认为这是绝对值的问题,也许是频率有问题? 我们以前使用的是 BQ24195和 BQ24298的同一设备版本,但我们没有遇到这种问题(现场有数千台设备,因此电路已经过验证)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请提供 触发 BATFET 关闭的分步测试程序吗?

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BQ25输出连接到 GSM 调制解调器和微控制器。 微控制器 通过 UART 和具有 I2C 的 BQ25与调制解调器连接。  在运行时,通常当调制解调器 与云通信时,BQ25会毫无理由地进入发运模式, 即使固件未在 I2C 总线上写入任何内容。 调制解调器具有1.6A 脉冲。 当 BQ25进入配送模式时,无法预览,有时它会工作数小时,有时会在几分钟后进入配送状态。

    我们还进行了第二次测试。 我们已将调制解调器和微型设备从主板上拔下, 我们在 SYS 线路上连接了两个电容器,从理论上讲,除了数据表所需的组件外,BQ25上没有连接任何电容器。 无电源输入,未连接电池。 一旦我们将电池连接到 Vbatt 上,BQ25就会进入装运模式,您可以在行李箱处看到 vsys 的测量值,它会变为2V,然后会下降,当电容器放电时,电压会变为0,因为 BQ25处于装运模式。 在第二次测试中,我们非常确信我们使用 的是默认设置,并且调制解调器或微控制器没有问题。 您可以在图像中看到电路示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于“无电源输入,未连接电池。 一旦我们将电池连接到 Vbatt 上,BQ25即进入运输模式”状态, 您是否可以在 Vsys 波形之外,同时在 VBAT (BAT 针脚电压)和 IBAT (电池放电电流)上使用波形?

    谢谢,

    宁。