This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:发射侧过热

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076097/bq51003-transmit-side-overheating

部件号:BQ51003

您好,

客户对 IC 有问题,请参阅下面的详细信息。

"当 BQ51003负载较轻(1-20mA)时,我们的传输端过热问题。 从具体情况看,我看到动态整流器控制/效率扩展在轻负载下性能相当差。 此部件是否用于在轻负载下运行,如果是,如何配置? 此外,是否有推荐的 TI 发射器部件与 BQ51003兼容? 我们的应用可能会消耗极少的电流,因此我们担心过热”

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Maynard

    发送原理图供回顾,同时发送所用线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    以下是接收器侧的示意图:

    请注意,线圈和调谐罩显示为 DNI,但我们已在线圈中布线并添加了罩。

    线圈采用定制设计,具有以下参数:

    尺寸(LWH):15mm x 6.5mm x 2.67mm (高度包括1mm 铁氧体)  
    L = 6.3uH @ 100kHz
    DCR = 221兆欧姆
    Q = 12

    设计用于支持高达5W。

    我们已使用以下电容器值调整线圈:
    LC 储罐(C8,C9,C12):0.22uF + 0.033uF + 0.01uF
    通信(C0,C11):3900pF + 220pF

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    最佳
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

     我们有一个常见问题解答,它将通过多种方法来确定根本原因, 您能否了解一下?  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905835/faq-why-is-wireless-power-rx-device-overheating

    我们可以在平均时间回顾您的线圈原理图。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    是的,我看了常见问题。  我们用电线延长了线圈,但仍然有过热。  关于转换问题和 CAP 值,我们尝试了调节多个线圈,尽管连接工作,但所有线圈都有相同的问题。  我确实用一个线圈来上下了一系列 LC 储罐盖值,并记录了功率损耗,从我所看到的围绕调整值的大约100nF 范围内,几乎没有什么改进。