This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:TPSM84824和 TPSM84624之间的差异

Guru**** 1523130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, TPSM84824, TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076127/tpsm84824-difference-between-tpsm84824-and-tpsm84624

部件号:TPSM84824
“线程”中讨论的其它部件:TPSM84624TPS54824TEST

大家好,团队

请告诉我 TPSM84824和 TPSM84624之间的区别。

我发现这些模块上具有与此线程相同的 IC (TPS54824)

集成电感器是否也相同?

唯一的区别是8A 输出能力是否得到保证?

此致,

伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    TPSM84824和 TPSM84624使用相同的 IC,也具有相同的0.85uH 集成电感器。 主要区别在于两个部件之间的集成电流限制电阻器不同。 如您所述, TPSM84824 将支持8A 的电流,TPSM84624可以 支持6A 的电流,并将进入8A 以下的过电流保护。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我了解 TPSM84824和 TPSM84624 使用相同的 IC (TPS54824)和电感器。 (请检查您的部件号类型。)

    但我想知道 TPSM84824和 TPSM84624的当前极限差。

    模块上的 IC 为 TPS54824,它没有外部电阻器来调节电流限值级别。

    请仔细检查一下?  或者,IC (TPS54824)内是否有不同的电流限制电阻器?

    此致,

    伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    这是我的错误。 我假设设备集成电流限制电阻器,但我参考了项目文档,并且 TPSM84824和 TPSM84624之间修改了内部电流限制设置(可在最终测试时编程到设备)。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿雷奇-桑,

    好的。 但是,从数据表中,TPSM84824和 TPSM84624都具有相同的11A 过电流阈值。

    电流限制有哪些完全不同?

    此致,

    伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San,您好!

    在项目开发过程中,我们努力调整零件的过电流保护设置。 我咨询了设计工程师,他表示最终决定调整数据表。 这两个部分是相同的,但数据表是不同的,可以代表客户/现场工程师进行更好的筛选。

    顺祝商祺!

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿雷奇-桑,

    我了解到,尽管  需要调整过电流阈值,但两个部件基本相同,包括过电流阈值。

    差值只是保证额定电流电平(8A 或6A),对吗?

    如果我错了,请更正我的问题。

    此致,

    伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San,

    您的理解是正确的。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德