This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:VOUT = VBAT 吗?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075984/bq25570evm-206-can-vout-vbat

部件号:BQ25570EVM-206
“线程”中讨论的其它部件:BQ25570

您好,

我正在使用 BQ25570 来存储 能量,并在以后为负载供电。  我的问题是:

1.无降压转换器的 VOUT 能否直接连接到 VBAT? 因为我不需要降压转换。

VOUT 的最大输出电流是多少? 我可以用它来驱动电机吗?

谢谢!

克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱尔:

    我不建议将 VBAT 连接到 VOUT,因为降压转换器的输入连接到 vstor。  如果您未使用降压转换器,请将负载直接连接到 VBAT 或 Vstor,而不是 VOUT。 降压转换器输出高达110mA。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答!

    我想将能量存储在 VBAT 中的电池上,并仅在需要时才使用电量加载电池。 如果我将负载连接到 vstor 或 VBAT,则只要电池不是空的,它就会运行负载。 是否有方法 启用/禁用 vstor 或 VBAT 的输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱尔:

    不幸的是,没有  您需要在 vstor 或 BAT 和您的负载之间添加 FET,并使用主机 GPIO 打开和关闭 FET。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    我将主板连接到直流电源,VIN = 3V,我只能获得 VBAT = 2.38V。 我的电路中没有其他部件。  

    当我第一次使用主板时,VPAT =4.1V, VIN =3V, VPAT 始终是~4.1V。  

    为什么 VBAT 变为2.38V? 调节电压与其他输入不正确。

    非常感谢!

    克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clarie,

    增压转换器是否正在切换?  您能否发送一个范围图解,显示 VIN_DC,LBOOST 和 VSTOR (如下所示)?

    此致,

    杰夫