This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:电路验证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076052/tps63020-verification-for-the-circuitry

部件号:TPS63020

你好  

1)我正在连接 TPS63020的电路,用于输入4.5至5.5 @2.5A,所需输出为4V @ 2.5A,请验证电路。 我正在分享以下链接  

webench.ti.com/.../7

2)我们已经采购了一个电感器,其零件号 为74438357015 ,电感器为1.5uH /6.2 A 20mOhm。  我们是否可以将其用于此应用程序  

 

3)我们正在用在垃圾箱中,因此产品将长期使用(超过3天),将会不断注意到。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Parminder,

    再会。

    该电感器应该正常。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,陶  

    这就是我以前 在电话中向您提出的问题  

    好的,我 可以在没有测试的情况下去电路,这是可以的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带1.5uH 电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    实际上,TPS63020建议使用1.5uH,电流足够大。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,其他电路也足够好,因为您知道它将持续工作很长时间,输出电流通常在0.2到1A 之间变化,有时甚至高达1.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    实际上,我无法打开所附的链接。您能给我显示一张图片吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到它,还是我应该再次发送  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parminder,

    是的,我现在可以看到您的示意图。可能是一个与 Rfbt 并行的盖子应该更好。

    电感器似乎应该是1.5uH,但不应该是1uH,对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们将使用的电感器将为1.5uF  

    我应该使用什么电容器的价值和类型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新设计的帽子?

    它应该是0402封装,可能是10pF/50V。  

    注意:这是一个经过重新处理的,它有助于在 PFM 工作期间获得更好的瞬态性能和更小的波纹。无论如何,这不是必需的,参数取决于您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查并评估  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Parminder,

    0402盖应该与 Rfbt 平行,但不能作为输出盖。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,陶  

    请立即检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    应该与 Rfbt 同步

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao  

    很抱歉耽误你的回答  

    哦。  请立即检查  

    正如我所说,电流消耗通常低于1A。 在某些情况下,它只能超过1 A。 请注意,最终设备将长时间工作 。 请给我最后一条电路评论,然后我将开始电源设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parminder,

    现在一切都很好。

    请注意,您的输入电压布局很高。您在上一次 WebEx 会议上共享的布局很好,您可以将其作为参考

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao  

    感谢您的回复  

    还有一件事是,我的原理图部分有 PGND 引脚,它的用途是什么,我应该直接接地吗?

     如何使用 PG (电源正常针脚)查看状态,如果我要将其直接连接到 GPIO 或其它设备?

    请澄清这两点,我也将向大家分享我的最终原理图。 原理图中的两个肖特基二极管  均为40V/5A 额定值。 他们会造成任何问题吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在输出和输入中使用铁氧体磁珠吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    昨天我要求病假,所以我无法及时回复。我对此表示歉意

    接地 PGND 引脚正常,不用担心。

    对 PG Pin 而言,我认为这取决于您想要它做什么。如果没有必要,您可以将它打开。

    输出处的肖特基二极管应在输出电容后。请注意。

    对于铁氧体磁珠,我认为您可以用相同的封装预留一个 o0hm 阻尼器。实际上,它取决于您的 EMI 性能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,陶  

    感谢您的回复  

    好的,注意到所有分享你最新照片的事情,我 想铁氧体珠不会造成任何问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Parminder,

    没关系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tao 的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您...祝您好运。