This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678允许的峰值电流脉冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075347/lm2678-allowed-peak-current-pulse-of-lm2678

部件号:LM2678

您好,

我的原理图中的输出电流峰值脉冲超过额定电流5A。

峰值电流脉冲为7A,频率为264 us。

连续电流为1.7 Arms。

在这种情况下,当前限制不起作用。

我想知道允许的峰值电流脉冲值是多少。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表首页上的输出电流额定值(本例为5A)是最大值

     在大多数工作条件下,转换器可以提供的平均电流。  最大输出

    在达到电流限制之前可以向负载提供的电流始终较高。  一次电流

    达到极限时,输出电压将超出调节范围。  以下公式用于计算  

    达到电流限制前的最大输出电流(对于典型降压 DC/DC 转换器):

    Ioutmax = ICL-0.5*(VIn-Vout)*Vout/(VIn*L*FSW)

    其中 ICL =转换器数据表中给出的电流限制(在本例中为第6页)

    L =电感器值,FSW 是260kHz 切换频率。

    例如,12Vin,5Vout,22uH 和 ICL=8.3A (表单数据表)

    在本例中,达到电流限制前的最大输出电流约为8A。

    通过使用可调电阻负载,您可以在之前找到最大输出电流

    输出超出工作台上的调节范围。  电流探头可用于监测电感器

    检查峰值电流限制值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我在最小 ICL=6.1A 上计算出 Ioutmax

    Ioutmax 变为5.8A (16.8Vin 5Vout 27uH)

    在我的原理图中,电流探测器测量的 Ioutmax 为7A。

    因此,我的原理图中的 Ioutmax5.8A 被过度允许。

    7A 为短时间(264度),因此当前限制不起作用。

    我可以在本原理图中使用 LM2678吗?

    我担心 LM2678是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请注意,当前限值规格在6.1A 和8.3A 之间,数据表中典型的7A 值。

    如果 您测量的是7A,则设备为典型值,似乎正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我想对目前的限制有深刻的理解。

    电流限值变化(介于6.1A 和8.3A 之间)的原因是否与设备的变化有关? 还是 Ioutmax 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中电流限制规格的变化是由电脑控制器的内部电路变化引起的。

    此外,此电脑控制器上的电流限制功能也不会被剪裁。  因此,您可以期待此参数有相当大的变化。

    TI 的大多数较新的稳压器对电流限制保护功能的规范更严格。

    谢谢