您好,
我的原理图中的输出电流峰值脉冲超过额定电流5A。
峰值电流脉冲为7A,频率为264 us。
连续电流为1.7 Arms。
在这种情况下,当前限制不起作用。
我想知道允许的峰值电流脉冲值是多少。
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
数据表首页上的输出电流额定值(本例为5A)是最大值
在大多数工作条件下,转换器可以提供的平均电流。 最大输出
在达到电流限制之前可以向负载提供的电流始终较高。 一次电流
达到极限时,输出电压将超出调节范围。 以下公式用于计算
达到电流限制前的最大输出电流(对于典型降压 DC/DC 转换器):
Ioutmax = ICL-0.5*(VIn-Vout)*Vout/(VIn*L*FSW)
其中 ICL =转换器数据表中给出的电流限制(在本例中为第6页)
L =电感器值,FSW 是260kHz 切换频率。
例如,12Vin,5Vout,22uH 和 ICL=8.3A (表单数据表)
在本例中,达到电流限制前的最大输出电流约为8A。
通过使用可调电阻负载,您可以在之前找到最大输出电流
输出超出工作台上的调节范围。 电流探头可用于监测电感器
检查峰值电流限制值。
谢谢
您好,
感谢你的回复。
我在最小 ICL=6.1A 上计算出 Ioutmax
Ioutmax 变为5.8A (16.8Vin 5Vout 27uH)
在我的原理图中,电流探测器测量的 Ioutmax 为7A。
因此,我的原理图中的 Ioutmax5.8A 被过度允许。
7A 为短时间(264度),因此当前限制不起作用。
我可以在本原理图中使用 LM2678吗?
我担心 LM2678是否损坏。