This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有48V 电源切碎的调光功能的 LED 驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075990/led-driver-with-48v-supply-chopped-dimming

“线程”中讨论的其它部件:TPS92512HV

您好,

有一个 LED 驱动器可以调光 LED 切碎输入电源电压?

输入将为100-200Hz PWM 48V 电源线。

在我的情况下,LED 将为3V,因此我需要降压 LED 驱动器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出电流如何? 顺便说一句,由于输入电源太奇怪,应用是什么。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    在第一个项目中,LED 应为3W 或稍高,LED 电流将约为1A。 如果 可能,我们希望以6W (或更高)的功率实现此原理图。


    此输入电源很奇怪,但请求使用具有 PWM 输出的恒压驱动器(例如,以1.47kHz 工作的弯曲 PWM 系列或以100Hz 工作的其他较慢驱动器)用2根电线调光。
    在某些安装中,客户会询问我们的双线 PWM 凹痕。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于3瓦或更高功率的要求,正在开发新设备。 它还符合 PWM 电源。 但今年可能会有样品。 它比现有设备更便宜,性能更高。

    如果您不能等待,TPS92512HV 可以成为合适的候选项。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    感谢您的回复,您认为我可以使用  TPS92512HV 数据表示意图吗?
    我必须更改 Cin 值并增加 UVLO 值?

    请给我一份新设备的初步数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以参考 TPS92512HV 数据表示意图。 至于新设备,这是保密的,我现在无法提供其数据表。 感谢大家的理解。

    罗宾