This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:高侧电流感应

Guru**** 2534130 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075305/tps92200-high-side-current-sense

部件号:TPS92200
“线程:INA199,,测试”中讨论的其它部件

是否可以将 TPS92200与高侧电流监视器(如 INA199)配合使用以提供反馈信号,而不是使用低侧感应电阻器?  高端显示器将引入一定数量的相移和高频衰减。  但这是否会成为一个问题?  或者 TPS92200是否只需要查看 FB 引脚上的平均值,以便某些衰减或偏移不会产生影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,由于内部电路结构,无法改变传感结构。我很谨慎,为什么您需要高端传感解决方案,能否与我们分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个主要因素是布局受到高度限制-如果我可以使用高侧电流感应,设计路线将会更加容易。

    提供 FB 信号的 INA199等监护仪可能无法使用的内部电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    正如 Frank 提到的,TPS92200内的误差信号放大器接地端与 GND 相连。 因此,FB 电压不能是差分的,低侧结构是必要的。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-我将使用像 INA199这样的电流监视器从差分信号转换为接地参考信号。  因此,电路如下所示:

    这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    此电路应工作~

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢。

    我对当前监护仪的担忧是 TPS92200开关频率会有一些衰减,并且可能会有一定的相移量。  内部 FB 电路是否需要特定的振幅或相位才能正常工作?  或者它能对 FB 的平均值起到作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我们以前没有尝试过这种方法,我可以保证这一点。 因此,我建议您应用 TPS92200EVM 并进行工作台测试。  

    罗宾