This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:PSpice Simulation 错误"节点 VOUT"处的连接数少于2个

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075807/lmr33630-pspice-simulation-error-less-than-2-connections-at-node-vout

部件号:LMR33630

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 PSpice 工具模拟降压转换器。 我使用了用于  LMR33630的瞬态模型,当电路准备就绪后,我收到了以下错误“ERROR(ORPSIM-15141):节点 VOUT 处的连接少于2个。”。 您能帮我解决这种情况的原因吗?

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的 PSPICE 文件是否与您的错误关联?

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arief,

    请找到所附文件以供参考。

    有2个示意图,请参阅示意图1。

    请参考之前共享的论坛帖子之一。 它还显示相同的错误。

    e2e.ti.com/.../5V-BUCK-LMR33630ARNXR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,  

    感谢您提供该文件,我尝试运行 PSPICE 文件,并看到相同的错误。  

    我会将此事转发给我们的 PSPICE 团队

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manish,

    第2页中的 VOUT 节点悬空:

    此外,模拟单元是原理图。 同一示意图下的所有页面都被网络化并模拟在一起。 不确定这是不是你想要做的。

    此致,
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JC,

    感谢您的参与。 请忽略第2页。

    我的主要模拟是第1页。 我模拟了该文件,并正在跟踪输出。 我的模拟中是否有任何遗漏?

    请告诉我是否要修改任何内容以获得正确的5V 输出。

    谢谢,

    曼尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以删除 VCC 和 PG 的网络名称?

    看起来 PG 引脚连接到 VCC。 此外,您还需要将 C306提高到2.2uF

    谢谢

    -阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢阿里夫。 可以说这个问题已经解决了。

    此致,

    曼尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 如果您需要进一步帮助,请告诉我们

    -阿里夫