This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:镍氢电池的 IC 充电问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076115/bq25713-charge-ic-problem-with-nimh-battery

部件号:BQ25713
“线程:测试,,, BQ25703”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下是一个案例可能需要您的帮助:

客户有 一个项目需要使用单个镍氢电池充电。

它是否适用于镍氢电池(单1.2V/3050mA)? =>充电电压1.8V

他们是否可以申请 EVK 测试? 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    BQ25713是一款多化学充电器。 它可用于镍氢电池。 我们还有许多其他充电器也可以这样做。 我不太清楚为什么选择此设备。 我建议客户申请 EVM 套件并尝试使用它。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    感谢您在这里的帮助!  

    现在,客户决定将镍氢电池3串联用作整个系统的备用电池。
    是否有其他充电器适合此应用? 它还可与 BQ341110气压计一起使用。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压是多少? 我们有一个在线快速搜索工具。 请查看。  

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    其设计的3系列镍氢电池的电压将为3.6V。
    他们正在寻找基于您提供的链接的 BQ25713 BQ25713B BQ25703,哪一个更合适?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有都可以使用,但 BQ25713是首选。 BQ25713B 与 BQ25713相同 , 但 I2C 地址除外。