This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:下降性能?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075977/tpsm8a29-drop-out-performance

部件号:TPSM8A29

在12A 和15A 负载下,下至4.5V 输入的下降电压是多少?

或者是否有 R 喷出最大值的规格?  对于输出电压= 2.5V,DS 效率值为 Vin = 5V 停止,然后对于输出电压=3.3V,切换到 Vin =8V。

现有规范尚不清楚低端工作输入范围中的输出最大设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在审查 TPSM8A29数据,并将发布我们发现的其他数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    在600kHz 的 FSW 下,4.5Vin (12A/15A 负载)的压降电压为1.8V。 因此,小于2.7V 的 VOUT 将能够提供指定的以下输出电流。

    此致,
    亚历杭德罗