This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM138:长电缆上的5A 恒定电流。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM138, LM1084, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075599/lm138-5a-constant-current-over-a-long-cable

部件号:LM138
线程中讨论的其他部件: LM1084LM317

我需要5A 恒定电流,我正在考虑使用图37中的电路,输入电压为~28V。   我的负载在电缆末端相当远(例如100英尺)。   假设电缆上的压降使负载电压不超过输入电压9伏,LM138/38是否能够驱动这样长的电缆??

(顺便提一下,在图37中,如果电流为5A 恒定电流,电阻器功率是否应该比2W 高得多? V*I = 1.25V*5A = 6.25W?)

谢谢,

-长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Long,

             我正在研究这个问题,我将在明天结束前再次与你会面。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Long,

             我们不建议您在距离调节器的输出引脚如此远的地方连接负载。 稳压器可以在输出引脚上看到100英尺电缆的大量电感,并且在启动时(或在负载变化期间),我们确实可以预期会出现非常大的电压峰值,这很容易损坏部件,特别是在像5A 这样的大负载电流下。 如果部件在电感峰值下存活,则可以继续提供负载电流,但是,正如您指出的那样,负载确实会收到更小的压降。 我们强烈建议将负载放置在尽可能靠近引脚的位置。  

              是的,我同意您的观点,图37中电阻器的功率应该高得多。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特,谢谢你提供的信息。  在这种情况下,是否有其他 TI 产品或其他方法可以让我实现我的设计目标?  在我看来,任何设计都能看到这种高电感负载@启动是吗?  顺便说一句,我的负载只是一个电阻负载(例如1欧姆电阻负载)。   不确定这会改变建议,因为我们之间仍有长感应电缆。

    如果我们在线路/电缆上安装了齐纳二极管来夹紧初始尖峰信号,会有帮助吗?  (假设我们可以找到一个有效的想法)。

    此致,

    -长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Long,

             设计的主要问题是整个模具的功率耗散。  1Ω VIN = 28V,负载电压为5V (5A*V),电缆压降为~9V,这意味着 LDO 的输出电压为~14V。 设备中耗散的功率为~70W ((28V - 14V)*5A),非常大。  将 LDO 连接到电缆1Ω Ω 负载端附近是否可行? 如果是这样,电感问题将被绕过,一个可能的解决方案是使用降压转换器降压28V 的输入电压,并将此电压馈入 LDO 的输入。  这  将降低 LDO 的输入电压(和功耗)。

              LM138要求最小压降为3V,这意味着设备中耗散的功率 至少为15W (3V*5A)。 这对本设备来说仍然太大。 LM1084需要1.5V 的压降(明显低于 LM138),在布局良好的主板上使用 NDE 封装,并在降压转换器降压后使用散热器,可能会在使接线温度低于125°C 的情况下释放电源 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好斯里坎特,我理解你上面提供的关于功耗的信息,但现在我对这部分的功能有点困惑。   

    1)零件数据表显示它是5A 调节器,如果需要最小3V 降级,则无论应用或负载如何,功率消耗始终处于最小15W (3V * 5A)。   部件可以处理15W 的功率消耗吗?

    2)数据表的图1显示了不同 Vin-Vout 的电流限制。   即使在 Vin - Vout = 10V (即输入和输出之间的差值为10V)时,输出电流也是~8A。   这是峰值电流@大约100毫秒左右,我猜这不是恒定电流吗?  图2.0似乎表明它可能是“污渍”电流,但您能确认吗?   

    3)我正在考虑的应用是恒定电流如图35所示。   由于电脑控制器将尽一切可能使输出电压保持在 Vadj 之上约1.25伏(通过 R1v 0.24欧姆电阻器),您能在该应用中告诉我输出电压吗?  (对于两种情况:负载 R1旁边,负载距离 R1很远)。

    ***[LN]在这种情况下,我认为您说这取决于我的负载和电缆的跌落,因此您的答案在前面。  我想我明白了这一点,所以你可以忽略这个问题#3。  谢谢。

    ***我将了解  LM1084 数据表。  谢谢!

    问:我可以像 LM317一样使用 LM1084作为5A 恒定电流源吗?  

    无论如何,我倾向于同意您的观点,即我需要降低输入电压以降低功耗,但我需要您在上面作出澄清。   

    谢谢,

    -长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Long,

    斯里卡纳斯今天就要离开了。 他明天将回来继续对话。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢尼克!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Long,

             请注意,LM138设备是一个相对较旧的设备,我们在该设备上没有太多的特征参数数据。 但是,我认为您的猜测是正确的,LM138不能连续释放15W 的功率。 图中所示的测试必须通过低占空比脉冲测试来执行,以确保接线温度保持在125ºC º C 以下。  

             基于上一篇文章中提到的原因,我认为您有更好的机会使用 LM1084。 这仍需要板布局,具有非常好的散热和/或散热器。 如前所述,最好是将 LDO 连接到电缆的负载端。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯里卡纳斯,我们会这样做的。  您能否确认我是否可以使用 LM1084,其方式与 LM138数据表图37所示相同?  我会假设是这样,但只是想确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,LM1084也可以像 图37中的 LM138那样充当电流调节器。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特