This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:输出电容器 ESR

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076009/tps7a94-output-capacitor-esr

部件号:TPS7A94
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试确定新 TPS7A9401稳压器的输出和 NR/SS 电容器的最大 ESR 是多少。

此致,

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

            NR/SS 电容器的 ESR 值与输出电容器的 ESR 值不一样重要。 我们建议在两个引脚(NR/SS 和 OUT)上使用 X5R 或 X7R 陶瓷电容器。  陶瓷电容器提供极低的 ESL 和 ESR 值,通常不超过0.2Ω Ω。 此设备应使用这些保护罩提供稳定的性能。 希望这能满足您的要求。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特,

    感谢您的快速响应。  我想知道在输出上使用钽电容器时的最大 ESR。   

    谢谢,

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

             您希望在输出引脚处使用的钽电容器的值是多少?  

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    我没有提取特定值,但很可能获得低 ESR 值,结果可能是在大包装中达到100 UF 范围。

    此致,

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

           我将在2-3个工作日内使用 ESR 值回复您。 如果正在使用这样的大电流,请确保使用 SS 电流上限来限制启动时的浪涌电流。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

           我们强烈建议使用陶瓷电容器作为喷嘴。 但是,如果必须使用钽盖,您能否为我们提供 VINVOUTILOAD,环境工作温度以及 您想要使用的钽输出的值/范围? 这将帮助我们设置 Simulation 环境并验证零件稳定性。 道歉,但这可能需要我们长达一周的时间来验证。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    VIN =3.75V

    输出电压=3.3V

    ILOAD = 600 mA

    建议使用的 Tantalun 保护罩是 AVX 的 F381A106MMA,AVX 是一个10 UF 电容器。  我愿意同时使用两个来降低 ESR。

    温度条件最高可达105C。

    此致,

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

           感谢您的测试条件。 我将在下周底之前再次与您取得回复。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

           您是否将旁路电容器用于负载和/或铁氧体磁珠? 如果是,请您也提供这些组件的详细信息? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    当然,不会有铁氧体磁珠。   LDO 后的负载上将有大约10 UF 的陶瓷旁路电容器。  这是 LDO 输出电容器的补充。

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

             如果输出电容器的 ESR 大于20mΩ,则该设备将不稳定。 本设备的设计经1MΩ ≤ ESR≤20mΩ 和 50pH ≤ ESL ≤600pH 验证稳定。  F38系列电容器的 ESR 似乎要高得多。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,

    感谢您的支持。

    乔恩