This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:MAX5035DUSA+的替换件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A, LM5010, LM2675, LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075122/lm2675-replacement-for-max5035dusa

部件号:LM2675
“线程”中讨论的其他部件:LM5010ALM5010LM5164

各位专家:

我们的客户正在寻找 Maxim MAX5035DUSA+的替代产品。  我发现  LM5010,LM5010A 是 MAX5035的替代产品,但 根据交叉参考工具,MAX5035DUSA+没有直接选项。

我想确认 LM2675, LM5010和 LM5010A 是否是解决此问题的好方法,或者您是否可以推荐更好的设备?

谢谢!

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要最大输入电压是多少?

    LM2675仅为40V 设备。

    LM5010为75V。

    LM5164为100V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将因为不活动而关闭此帖子。

    谢谢