This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:此降压是否可用于使用+3V <=输入<= 4.3V 来创建-2.5V 输出电压?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074742/tps62808-can-this-buck-be-used-to-create--2-5v-vout-using-3v-vin-4-3v

部件号:TPS62808
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我需要使用蓄电池电压(3-4.3V)创建-2.5V (输出电压<= 0.1A)电压。  我的设计已经使用 TPS62808来获得另一个电压。 我的空间非常有限,并且对电池寿命感到担忧,因此我有兴趣使用小型开关电源来实现这一点。  TPS62808似乎是一个合理的选择,假设它可以用于产生负电压(即将输出电压连接到接地,然后将正常接地电压连接到-Vout)。  TPS62808是否可以用这种方式使用?  是否有这样使用的示例电路?

如果设备无法执行此操作,是否还有一个非常小的降压降压可以执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    我对我们的答复延误表示歉意。

    我将研究这项请求,并在今天晚些时候再次与你取得回复。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    让我分享一些将帮助您设计反相电源的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva910a/slva910a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf

    您可以在 TI.com 上找到更多信息

    TPS62808 可以在反相模式下使用,但我强烈建议 在实际实施之前对其进行彻底测试。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    我们尚未收到你的回复。 您是否需要我们的进一步支持?

    此致,

    芬宾