This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:LDOIN 电源重置后 CVDD 的行为

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075111/bq79616-q1-behaviour-of-cvdd-after-ldoin-power-reset

部件号:BQ79616-Q1

您好,

我们设计了 BMS 的方式,可以关闭 LDOIN。 蝙蝠保持连接。 现在,我们面临的问题是,在关闭 LDOIN 后,CVDD 也是0V。 这导致了问题,我们无法再唤醒 BQ。 CVDD 是如何实现的呢? 它是否总是在供应? 我们如何避免这种情况?

巴西

基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安

    CVDD 实际上从受监管的 LDOIN 获得了始终如一的强大功能。 需要使用 LDOIN 唤醒 BQ 设备,如果要正确操作设备,请不要关闭此开关。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    根据以前的帖子,关闭 LDOIN 不是一个问题。 如果 LDOIN 未通电,则 LDOIN 和 CVDD 内部由内部齐纳供电,对吗? 但是,我们发现,如果我们关闭 LDOIN,CVDD 为0V。 这是否为未记录状态? 因为在关机时,CVDD 应该在5V 左右。

    巴西

    基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法:)?