This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:TPS5432DDAR -稳压器反复出现故障

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074931/tps5432-tps5432ddar--regulator-failing-repeatedly

部件号:TPS5432
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们来自产品设计公司。 我们正在将 TPS5432DDAR 部件用于冷链解决方案之一。 被测系统保持在环境温度(30-35degre),在系统运行时,我们看不到温度升高。 我们使用此电脑控制器为 GSM(2G)模块供电。 负载输入来自适配器的电压为5V。 在突发传输过程中,负载电流可能会发生变化,大约为200mA,最高可达2A。 此降压调节器出现多次故障。 到目前为止,在过去2-3天中有4次失败。 系统长时间运行时,会出现故障。 在上一个装置(第4个)发生故障之前,系统连续运行50个小时以上,然后出现故障。 在其他芯片也出现故障之前,系统一直在运行。我们多次成功升级 OTA 固件,但后来却失败了。 我们看到所有芯片的功率输出和接地短路。

我们也将启用电阻器更改为 R73(133K),但它不能解决问题。能否有人帮助解决故障的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉,

    我将研究这项请求,并在今天晚些时候再次与你取得回复。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢法布,

    将等待您的回复

    此致

    纳伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉,

    我对原理图进行了快速检查。

    不幸的是,我无法获得与原理图中相同的 COMP 针脚设计,请您分享您的计算结果。

    ——您是否已经确认了当前设计的回路稳定性?

    TSS 考虑了什么?

    -您是否检查过 Vin,EN,SS,COMP 等其它针脚的短路/损坏情况?

    “ 我们看到所有芯片的功率输出和接地短路”-这里的探测点是什么?

    ——作为下一步,您能否共享 Vin,EN,Vout,I_L,boot 的范围图解

    ——如果可能,请将布局发送给我们以供审查。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabin,

    我参考了工作台。参数设置为最佳状态。 附件是我用作参考的设计。 遗憾的是,由于设计时间不足(这是我的错)以及数据表中给出的计算方法不复杂,我没有做很多补偿计算。

    可以接受几毫秒的 TSS (设计不需要特定时间)

    我检查了 PH 和接地引脚之间不同引脚和资金短缺之间的短路情况。任何其他引脚组合都不短。

    电源和接地短路的探测点是 PH 和接地引脚。

    e2e.ti.com/.../U7_5F00_3V8-reg_5F00_top-and-bot.zip

    此致

    纳伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉,

    ——作为下一步,您能否共享 Vin,EN,Vout,I_L,boot, 突发传输发生时的补偿。

    ——如果可能,请将布局发送给我们以供审查。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabin,

    很抱歉耽误你的回答。 我在上一次答复中已经共享了布局的快照。

    在启动引脚和 PH 引脚之间放置电阻器和电容器似乎造成了问题,因为这些引脚是在底层布线的,并且轨迹长度更大(用黄色箭头标记)。 我们进行了返工,将电容器放在 PH 和启动引脚附近,现在我们没有遇到这个问题。 我们已经运行了长达5天的系统,没有遇到任何问题。

    感谢您的善意支持。

    此致

    纳伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉

    非常感谢您确认并发布更新。

    我将继续并结束这条线程。 请随时与我们联系以获得进一步支持。

    此致,

    芬宾