This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:在有效输出电容大于470 UF 的情况下使用?

Guru**** 2587145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075244/tpsm82813-using-with-effective-output-capacitance-greater-than-470-uf

部件号:TPSM82813

您好,

我在数据表中注意到,在推荐的工作条件下,表7.3列出了最大有效输出电容为470 UF。 在第9.3.3节中,有以下说法:“必须根据使用的最小有效电容选择补偿范围。 在所有三个补偿范围内,电容可从表9-1中给出的最小值增加到470 µF 的最大值。”

我解释这意味着,如果有效的总输出电容(包括电源模块的输出电容和任何下游设备的电容)大于470 UF,则不应使用此设备。 这是正确的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    “我的解释是,如果有效的总输出电容(包括电源模块的输出电容和任何下游设备的电容)大于470 UF,则不应使用此设备。 这是正确的吗?” 是的,你是对的。 总有效输出电容不应超过 470 UF。

    此致,

    芬宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望我能回答你的问题。

    我将继续并结束这条线程。 请随时与我们联系以获得进一步支持。

    此致,

    芬宾