This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电 TS PIN

Guru**** 2510585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075735/bq24090-charging-ts-pin

部件号:BQ24090

 发现一些产品充电后,前10秒的充电值仅为预设电流值的一半,大约10秒后,充电正常。 当发生异常时,使用示波器捕获 NTC 的电压值,发现电压值异常。

1.至于 TS PIN 角度,锂电池现在使用10K 欧姆的 NTC,B 值为3435,测得的 NTC 值为8.2K 欧姆。 在规格要求的电阻值范围内,为什么 NTC 电压异常? NTC 似乎出现这种异常电压,充电 IC 是否会在该温度下误判充电? TS 引脚的逻辑是什么?

 显示 CHG 引脚上的波形,如下所示

 在此期间,输入和输出电压也如下所示

e2e.ti.com/.../1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Vout 波形捕获看起来像是电池探测问题。  25毫秒的高/低时间匹配和输出电压(约为3.9V)是可以看到此问题的区域。

    问题是否仅在启动时出现?

    如果充电器(BQ2409X)和蓄电池之间的电阻降低,这会改变行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是否只在启动时出现?----------------

    是的,问题都发生在第一次充电,不同的原型,充电异常以恢复正常充电时,可能需要10S,5S,40S 或30S,每次都不确定  

    如果充电器(BQ2409X)和蓄电池之间的电阻降低,这会改变行为吗?

    目前,锂电池和充电 IC 之间的电阻值约为600米 Ω,为3.9V。 此电阻值是否符合设计要求?  

    任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这听起来像电池检测正在跳闸。  要尝试几种方法,即降低充电器与电池的电阻,提高或降低充电电流。  

    正如您所指出的,问题将自行解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试卸下锂电池的 PTC 并降低充电电路的电阻,但问题没有得到改善。  

    尝试降低充电电流,将充电电流设置为250mA,充电在通电时可达到250mA; 将充电电流提升至450mA,仅充电220mA (半设置值)  

    原型的充电电流设置为340mA,而充电电流仅为170mA (设定值的一半)。  

     

    根据上述测试,此问题是否由设定的充电电流过大引起?  正常设置范围是多少?   请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    您能否检查不同尺寸电池的问题? 也许能给我们一些线索。

    还有一些要求

    1. 在此期间,您能否检查 TS 和 ISET 针脚? 也适合使用电流探头检查 IOUT。
    2. 您是否可以附上该示意图以供审核?
    3. 使用的电池大小是多少?

    谢谢,

    尼克