This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2045A:EN 开/关时的泄漏电流

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074584/tps2045a-leakage-current-with-en-on-off

部件号:TPS2045A
“线程:测试”, “TPS2553”, “TPS25221”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下两种情况下,泄漏电流/电流限制期等的规格是否存在差异?

  1. 在 EN=ON 之前检测到短路且电流限制处于活动状态
  2. 检测到短路,且 EN=ON 后电流限制处于活动状态

我猜测 TPS20xx 系列上的其他器件的答案(是/否)是相同的,但如果答案不正确,请告诉我。

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    感谢您与我们联系。 我们的团队正在为农历新年而努力,回复将很晚。 一旦我们回到办公室,我们将为您提供解决方案。

    感谢您的理解。

    新年快乐! 老虎年快乐!

    此致,

    Leanne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Leanne,

    谢谢你让我知道,我明白。

    我对 原稿做了一些编辑(红色)。 如果 你的团队成员能回答,我将不胜感激。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,库鲁米,


    很难说。 这是一个旧的部分,参数没有在两个条件下进行测试。 但根据我的理解,如果在不同 的测试条件下,此 IC 有一些差异,则应在数据表中说明差异。 否则就不会有什么区别。

    如果您希望获得有保证的结果,可能需要更长的时间。 当团队成员度假回来时,他们需要请求 IC 并进行一些测试以确认。

    顺便提一下,您能否告诉我客户的终端设备,为什么它们会如此关心漏电流?  

    鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob

    感谢你的答复。 我已经了解了此次调查的背景和原理图。 请让我离线与您分享,因为它包含机密信息。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    请稍等几天,我们的 AE 团队即将开始春节休假,对您的回复将很晚,感谢您的理解。

    谢谢,

    库诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,库鲁米,

    我在这里附上了我的答案,以便更多的人能看到它。

    看起来像 IC 行为。 数据表对此有详细描述。 此设备具有向后的功能。 如果无法接受,我建议客户使用我们最新的 TPS25221或 TPS2553设备。

     

    如果您有任何疑问或有任何其他请求,请随时通知我。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。