This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:所有故障的 TPS25940A 自动重试?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540A, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075973/tps25940-tps25940a-auto-retry-for-all-faults

部件号:TPS25940
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我正在使用 TPS25940L,提取正在监控的设备时,偶尔会遇到 UV 故障或短路故障。  我希望使用 A 版自动重试,而不是锁定此故障(我已观察到所有故障都已锁定)。  TPS2540A 自动重试所有故障还是仅重试特定故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davey,

    自动重试变体仅在热关机后重试。 由于短路,过电流导致热关闭。 我认为紫外线故障是瞬时的,VIN 在哪里下降并恢复正常?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,

    谢谢,这就是我认为 A 版的工作方式。  我正在尝试了解我使用的 L 版本遇到的故障类型。  根据数据表,这两个版本都有一个2.2 us 内部消除电压过低和过电压故障的电路。  由于我在提取时遇到故障,我的假设是,我的欠压故障持续时间超过2.2 us。  这一问题经常发生,因此这是一个令人困惑的角落案例。  

    以下是我看到此问题时能够获得的范围捕获。  它捕获了启动和多个插件/提取以及故障恢复。   从捕获结束时可以看到,提取尝试恢复但失败并发送警报/故障时,其状态会持续较低一段时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davey,

    您能解释您的测试条件和应用吗? 我不清楚。 您还可以探测 eFuse 的 VIN 和通过 eFuse 的电流吗?

    您的问题是 FLT 不应降低? 当故障降低时,什么是 VIN?

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序是一个带有12伏风扇的热插拔风扇托架。  在极少数情况下,提取风扇托盘时出现了示波器捕获中所示的故障。  我正在尝试弄清楚在这些情况下我遇到的是哪种类型的故障。  如示意图和捕获中所示,我使用的 VIN = 12V。  就故障而言, 我正在尝试理解为什么我在非常罕见的情况下在抽取风扇托盘时会看到紫外线或光照不足的情况。 如果我在抽取时遇到这些罕见情况,我应该能够迁移到 TPS25940的 A 变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davey,

    那么,有一个电源,而不是电源内部的电源? 当您将风扇托架插入电源时,风扇将从 eFuse 获得电源?

    为了清楚地表明发生了什么,我需要通过 eFuse 查看 VIN 和电流。

    是的,如果发生短路,变体将会有帮助,因为它会恢复。

    此致

    库纳尔·戈尔