This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:如何连接接地

Guru**** 2530360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076279/lm61495-q1-how-to-connect-the-grounds

部件号:LM61495-Q1

大家好,

我设计了一个包含 LM61495QRPHRQ1组件的 PCB 卡。

该部件有3个接地和2个输入电压:

-接地端,PGD1,PGD2

VIN1,VIN2

在印刷电路板和电气图纸上连接接地的正确方法是什么?

1. 在接地和 PGGND1之间使用短电阻器+在接地和 PGGND2之间使用短电阻器

2.不能与接地之间的短路电阻器一起使用。将外部层上的 PGND 与平面相连,而使用 VIA 将 AGND 连接到内部接地层。

感谢你的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应通过单点节点将接地端和 PGGND1/2连接在一起。  

    请参阅 EVM 用户指南了解布局和如何完成此操作的示例。  

    请注意,大多数反馈分隔器网络靠近接地引脚,接地引脚和接地引脚连接在一起。

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    在 EVM 用户指南中,接地未由电阻器连接。

    LM61495-Q1EVM 用户指南(修订版 a)(TI.com) (第7页)

    我想把这种情况联系起来:

    -使用0欧姆电阻器将 PGGND1连接至接地端。

    -使用0欧姆电阻器将 PGGND2连接到 AGND。

    您是否推荐此连接?

    巴西,

    妈妈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mor,

    我建议只将接地端注入接地端。  

    如果您的原理图与 EVM 用户指南类似,则 AGND 和 PGND 将连接在一起。

    在印刷电路板布局上,接地引脚将倾向接地引脚。  

    您还需要做的是将反馈网络放置在靠近接地引脚的位置,使其“看到”的第一个接地端为接地端。  

    此致,
    吉米