This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:电感器和输出电容器设置

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074969/tps61160a-inductor-and-output-capacitor-setting

部件号:TPS61160A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

对于 TPS61160A 的5.3V→12Vout / 20mA 条件,L:20μH 和 Cout:10μF 变得不稳定, L:10μH 和 Cout:1μF 变得稳定。

请告诉我以下两点:

①is 内部回路补偿有什么计算方法?  

②Are 高 L 和 Cout 值是否存在电压/电流规格的条件?

我希望20μH 或10μF (或两者)适合或不适合上述条件。  

 

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi

      您能否帮助您首先澄清这种不稳定的现象?

      通常,输出电容与 ESR 零相关,而电感与右半相零相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    感谢您的回复,

    ・原理图附于下方;

    ・关于不稳定现象,FB 线增加了10kHz 的振荡和少量电压脱脂。  

    Vin 越高,振荡就越高10kHz。

    以下两点我很担心;

    ・控制调光为225kHz,超出推荐范围。

    当 PWM 更改为90kHz 时,未发现10kHz 的振荡。

    ・IC 板与 LED 板连接110mm 电缆。

    ・当 L 和 Cout 改变  L:10μH 和 Cout:1μF 时 ,10kHz 的振荡几乎不可见。

    但是7.2伏的 V_FB 略微下降。  

    波形附在下面;

    ※黄色:V_LED,绿色: V_SW,蓝色: VIN,紫色: V_FB,占空比:100%

    VIN:3.8伏 VIN:7.2V

       

    很抱歉, L:22μH 和 Cout:10μF 的测试数据没有遗漏。

    请告诉我下面的其他问题;

    “①Is PWM 频率高和反馈线路振荡(或噪声)的可能性?   

    ②Is LED 和反馈线路/板的电缆长度是否存在条件?   

    ③If 有任何减振的度量,请告诉我。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi

      1.频率大于100kHz 时,系统是否始终不稳定? 由于252kHz 非常接近开关频率600kHz,如果布局不当,则很可能会影响正常操作。

      2.建议连接 FB 的波形或电缆尽可能短。

      3.现在不能确定不稳定状况的根本原因,上述各项都可能造成这种情况。 L 和 C 的减少将增加系统的带宽,并有助于减少振荡