This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC 替代 TPS65218D0

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, TPS65216, TPS65218, TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076333/tps65218d0-pmic-alternatives-to-tps65218d0

部件号:TPS65218D0
“线程”中讨论的其它部件: BOOSTXL-TPS65218TPS65218TPS65216

您好,  

我们使用 TPS65218D0为 AM437x 供电。 是否还有其他 PMIC 替代产品可用于为 AM437x 系列供电?

此外, 是否可以使用 BOOSTXL-TPS65218将任何 TPS65218xx 编程为 TPS65218D0? 如果是,请详细说明如何执行此操作?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    感谢您使用 E2E! 以下是对您的问题的回答:

    [引用 userid="462932" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1076333/tps65218d0-PMIC 替代方案对 tps65218d0"]是否有任何其他 PMIC 替代方案可用于为 AM437x 系列供电?[引用]

    TPS65216还可以为 AM437x 处理器供电。

    [引用 userid="462932" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076333/tps65218d0-PMIC 替代方案对 TPS65218d0进行编程] 是否可以使用 TPS65218-STBOXL-TPS6565D0对 TPS65182d0进行编程?  如果是,请详细说明如何执行此操作?  [/引用]

    是的,TPS65218是用户可编程的 PMIC。 如果您计划对 EEPROM 设置重新编程,我建议订购 TPS6521815 ,这是“ 空白”EEPROM 随附的变体,以便客户对其重新编程并满足 特定的电源要求。  下面是访问技术文档和编程说明的链接。 仅供参考,在对寄存器进行更改后, 必须向密码寄存器写入三个连续的 I2C 命令(0x50,0x1A,0xCE),以将这些更改保存到实际的 EEPROM 存储器上,从而使它们成为新的加电默认值 (中的信息也包括在之前的链接中,但我也想强调)。  

    如果您在编程过程中遇到任何问题,请随时提交新的 E2E。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,  

    感谢您的回复。 两个 PMIC 都已缺货,如今的交货周期非常长。 您会推荐其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    TPS65218D0和 TPS65216是认可的 PMIC 解决方案,用于为 AM437x 处理器供电。 我建议将需求输入到系统中,以便分配 ESD。  

    我们的工业产品组合中还有硬件可配置的 PMIC,可以配置 这些 PMIC 以支持特定的电源要求。 请随时查看 TPS650250TPS65023B 数据表,了解它们是否符合您的应用要求。 这些 PMIC 具有3巴,3个 LDO 和独立的启用信号。 大多数输出电压组合可以使用外部无源元件进行配置。  

    谢谢,

    Brenda