This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:来自 RT 引脚的输出电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076359/lmr36503-q1-output-current-from-rt-pin

部件号:LMR36503-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户正在对其设计上的所有钝化器进行功能安全分析,需要了解此器件的 RT 电阻器的功耗,以计算相关的配合。 我们是否碰巧在我可以共享的 RT 引脚上拥有预期输出电流的表征数据?

此致,

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,

     在 RT 模式下,引脚调节至~1V,通过电阻器的电流设置切换频率,1V/RT 电阻器值将为 RT 电流。 一旦 RT 引脚高电压,用于调节引脚电压的电路源电流就会关闭,引脚的阻抗也会很高。  

    我没有在 RT 电流中测试字符数据,但我记得要进行针脚泄漏测试,这将非常小,而不是计算出的1V/RRT。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还有其他问题吗? 如果没有,我将继续并结束这条线程。
      如果您同意,请点击“已解决”。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,你好,我在这里没有其他需要的了! 感谢您的支持!