This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A3A1能否替换为 TPS65910A31A1?

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075638/tps65910-can-tps65910a3a1-be-replaced-with-tps65910a31a1

部件号:TPS65910

大家好,

我的一个客户将使用 TPS65910A3A1进行批量生产。
但他们知道,由于提前期很长,他们无法通过死线获得该设备进行大规模生产。

因此,他们正在考虑将  TPS65910A3A1替换为 TPS65910A31A1。
他们发现这些设备之间的不同点是 描述的“VRTC 电源模式处于关闭状态”
《 TPS65910Ax AM335x 处理器用户指南》文档第2页。
https://www.ti.com/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf?ts=1644375296037

请告诉我什么是“VRTC 电源模式处于关闭状态”?
此功能的实施与未实施有何不同?

客户将 使用 AM3352BZCZ100作为 MCU。

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kazuya,

     “VRTC 电源模式处于关闭状态”表示在 PMIC 处于关闭状态时,VRTC 电脑控制器输出驱动负载能力。  

     TPS65910A3A1的位为“VRTC_REG.VRTC_OFFMASK =0” ,这使得 其 VRTC 稳压器在 PMIC 设备关闭状态下以低功耗模式(无输出)进入。  

     TPS65910A31A1的位为“VRTC_REG.VRTC_OFFMASK =1” ,这使得 其 VRTC 稳压器在 PMIC 器件关闭状态下保持在活动模式(正常输出)。  

     如果 AM3352BZCZ100的 VDDS_RTC 由外部降压(如用户指南所示)提供, TPS65910A3A1可由 TPS65910A31A1替代; 唯一的问题是处于“关闭”状态的 TPS65910A31A1 IDDQ 将高出一些100uA,因为其 VRTC 稳压器处于活动模式,这通常不是问题。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil

    非常感谢您的回复。
    这对客户和我都很有帮助

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。