This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:在下拉 EN/UVLO 时,我们是否可以使用操作(01h)启用输出?

Guru**** 2500825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076323/lm25066i-can-we-use-operation-01h-to-enable-output-when-en-uvlo-is-pulled-down

部件号:LM25066I

您好,专家,

我们想知道 ,当 EN/UVLO 被下拉时,我们是否可以使用操作(01h)来启用输出? 或者,我们是否有设置启用信号的配置取决于内部 PMBus 命令,而不是外部硬件? 非常感谢!

此致,

安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    感谢您的帮助。  

    当 EN/UVLO 被拉 低时,操作(01h)命令无法启用输出。 一种选择可能是 通过 电阻器(100 kΩ 或更高)将 EN/UVLO 向上拉至 VIN,而不是使用电阻隔板。 当 VIN 超过 UVLOTH 时,这将始终启用控制器,因为 UVLO 已禁用。 现在, 操作(01h)命令可用于通过 PMBus 启用 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    感谢您的回复! 但客户希望仅通过 PMBus 控制 EN,我们无法将 EN 与 Vin 绑定,因为它将在一开始就启用。 请问,如果没有硬件的首次启用,我们是否无法通过 PMBus 控制 LM25066I EN? 非常感谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    如果没有硬件首次启用,我们无法通过 PMBus 控制 LM25066I EN。