This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:它使用15V 输入输出-15V,但不会根据软启动的设计值启动。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074958/tps54140-it-outputs--15v-with-15v-input-but-it-does-not-start-up-according-to-the-design-value-of-soft-start

部件号:TPS54140
你好。
我们负债累累。 
我使用的 TPS54140具有15V 输入和-15V 输出。 
但是,我将软启动设置为3.2毫秒,但它在200毫秒内启动。
我想在3.2毫秒内启动-15V,是否有解决方案?
请参阅以下波形。 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否分享 sch 和 SS 引脚波形,

    在数据表第15页的方程式6是 CSS 与 TSS,请告诉我您选择的 CSS。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。

    苏格兰威士忌低于这一水平。

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS 引脚波形低于。

    谢谢你。

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keitaro,

    我发现一个与您设计的应用注释非常相似, 在这里 ,图13,14是正确的输出波形。 奇怪的是,您的波形 与之相反

    位置,你能否上传布局或更多信息,我会仔细检查。Vout 在-15V 下是否稳定,Vout 处的加载电流是多少。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我的设计如下。

    付款如下所示。

    我想尽快启动-15V。 如果 TSS 与设计相同,则会得到解决。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像在一个长时间内没有启动的设备中,请将 C216更改为 0.1u,如果它能正常工作,请重新测试。同时向我介绍 PCB 痕量的最上层,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少50V 0.1u 保护罩,100V 0.1u 更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 C216更改为0.1u,但波形不变。

    并 打开 ENpin。

    PCB 弹出如下。

    请告诉我此解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器电流是否正确? 启动时的开关切换? 所有的陈设和布局看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    C216盖靠近二极管,0.1uf,50V,

    检查 Vin,EN (请勿浮动),IL (电感器电流),CSS,Vo,波形。断开负载,  

    如果不起作用,请尝试卸下 C217,然后再次检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    改进已经实施,波形没有改变。

    但是,在删除 R552,R553和 C227后,一些 PBS 启动正常。

    波形如下。

    然而,在同样的条件下,一些多溴联苯醚开始缓慢启动。

    波形如下。

    这是否与 P15上升的差异有关?


    如果您有一个过去的案例输出15V 至-15V,请发送该案例。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 P15从0V 开始设置,验证输入电源电流是否受限 , 启动时不要在 Vin UVLO 周围长时间保持,这可能会导致异常。

    EN CONNECT R552,R553,仅拆除 C217, 检查其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还有其他问题吗? 如果没有,我将继续并结束这条线程。
      如果您同意,请点击“已解决”。

    埃琳娜