This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:LM5181次级电流检测理论

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075732/lm5181-lm5181-secondary-current-detect-theory

部件号:LM5181

您好,

  在这里,我们想了解次级电流检测的理论。

  下面我们介绍了 BCM 模式,我们可以检测到当电流为0时打开 MOSFET 的次级电流。

  您能否帮助阐明我们的设备如何将次级电流检测为零?

  非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuang,

    我发现了如下图解,这是 在 ID 电流达到零时检测电压转换率变化。下面的标记应为 LM5181的 Vo *NP/NS,请检查这是否有助于您理解。

    谢谢你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这很清楚。

    我想再次确认。 这是否意味着我们的设备有内部状态机可以计算和识别此类电压转换率变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuang,  

    它没有显示在 方框图中,所以我不确定它的设计是这样的。对此很抱歉。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,够了。

    祝你度过美好的一天!