This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075628/lm2676-lm2676

部件号:LM2676

负载太轻,波纹太大。
100mA 波纹100p-p (mV)。
使用时是否有问题?
电感器,电容器错误,温度变化,长期变异,
当以80uH 122uF 的最差值实施时,该值为240p-PMV。
使用时是否有问题?
是否有波纹电压值的调节可能存在问题?
(它是否取决于负载的预期用途?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试阅读并理解您的问题,即减少输出波纹对吗? 建议尝试使用低 ESR 约125 mohm 的电阻盖。这是一种电压模式设备,选择输出电容器时会产生相应的等效串联电阻(ESR),这会影响输出波纹电压的量和控制回路的稳定性。 另请参阅数据表第15和16页中的上限。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还有其他问题吗? 如果没有,我将继续并结束这条线程。
      如果您同意,请点击“已解决”。

    埃琳娜