This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:原理图回顾

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075669/tps65100-schematic-review

部件号:TPS65100

您好,

我计划将此芯片用于7英寸液晶屏驱动,希望专家能对原理图进行审查

请查找所附的 TPS65100PWP 示意图,我希望专家团队对示意图进行验证

下面是7英寸液晶屏操作及其范围所需的电压级别

LCD_10.4 (10.2至10.6)

VGG+16V (15.3至16.7)

VCOM_3.7 (3.6至4.0)

VGL-7V (-7.7至-6.3)

VCC3.3_L (3.0至3.6)

如果需要任何更改,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我回顾了这些内容,原理图总体上看起来很好。 对于 VIN=5V,我建议从2nF 的补偿电容器(C5)开始。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liaqat,

    请详细说明一下,在更改电容器值后,我如何能够看到任何电压/波形的差异,以及这将如何实际地使电路功能受益?

    此致,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amol,

    您可以在应用中测量转换 器在最大负载变化时的负载步进响应,并查看响应突然负载变化的输出电压波动是否可以接受。 数据表建议5V 输入电源使用2nF CC,因此我建议使用该值。 CC 的最佳值将在输出处产生最小的电压步长,以应对突然的负载变化。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liaqat,

    1.我是否还需要将 R5替换为6000?

    2.仅参考 TI 应用程序关于薪酬的说明,其中的 R & C 显示顺序与数据表典型应用图不同,您的观点是什么?

    此致,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amol,

    对于转换器的5V 输入电源,我建议从标准值 CC=2.2nF 和 RC 10K 开始测量应用中的负载步进响应,以确定它是否足以满足应用需求。 如果需要调整,您可以向下调整 RC。 RC 可以根据下面链接的应用手册中的方程式4进行计算,但最终应该调整 CC/RC 值的是应用中的足够负载步骤响应度量。

    https://www.ti.com/lit/an/slva813/slva813.pdf?ts=1644720353615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致,

    聊斋