This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026:使用 BQStudio 和 EV2400与设备通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ2026, BQ2024, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076347/bq2026-using-bqstudio-and-ev2400-to-communicate-with-device

部件号:BQ2026
“线程”中讨论的其他部件:BQSTUDIO, BQ2022BQ2024EV2400

您好,

如何使用 BQStudio 和 EV2400通过 HDQ 接口与 BQ2022,BQ2024或 BQ2026设备通信?  

当程序员插入 USB 且 BQ2024插入 HDQ 时启动程序时,我会看到以下消息:

我选择“全部”,然后看到:

在列表中,我没有看到任何 BQ2022,BQ2024和 BQ2026设备的选项。 挑选列表中的第一台设备,在程序中四处查看,我看不到任何地方可以 读取所连接的 EPROM 的内容,也无法将十六进制文件写入该文件。

谢谢,

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    EV2400不支持 BQ2026。 仅 EV2300支持此功能,但 EV2300已停产。

    我们正在努力让 BQ2026在另一个平台上运行。 将与您联系以讨论选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,  

    感谢您的快速响应。 我没有意识到这一点,于是向我的客户发送了 BQ2026和 EV2400的样本。 我只是了解到身份验证器有自己的软件,而不是 BQStudio 的一部分:

    https://www.ti.com/tool/BQ2026EVM#order-start-development

    我现在确实看到用户指南中提到 EV2300,所以这是我的错误。  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我将关闭此帖子。 如果您有任何其他问题,请随时与我联系。