This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:CP1和 CP2的测试波形异常

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075652/tps65381-q1-the-test-waveforms-of-cp1-and-cp2-are-abnormal

部件号:TPS65381-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

测试 TPS65381时,发现 CP1和 CP2波形有一些异常,反复通电和断电将导致异常现象。 测试波形如下所示。 左图是异常情况下的测试结果,右图是正常情况下的测试结果。 请您帮助分析可能的原因以及应该检查什么? 谢谢。

CH1:CP1

CH2:CP2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    我们已将此线程分配给相应的工程师,他们将在第二天左右与您联系。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    我正在审查这一问题,并将在明天提供最新情况。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    是否有任何其他稳压器提供输出(VDD6,VDD3/5,VDD5,VSOUT1,VDD1)? 在右侧示波器拍摄过程中,NRES 和 ENDRV 引脚的状态是什么?

    此致,

    雷恩 J