This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:引脚+封装兼容且功能(几乎)兼容的简单切换台

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR14020, LMR14050, LMR16030, LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075505/lmr14020-pin-package-compatible-and-functional-nearly-compatible-simple-switcher

部件号:LMR14020
“线程”中讨论的其它部件:LMR14030LMR14050LMR16030LMR16020

哪种简单的切换器引脚+封装与 LMR14020兼容并在功能上(几乎)兼容? (不是 LMR14030,其他家庭...)

对于新应用,我们必须向客户展示用于 LMR14020的替代简单切换器(引脚+封装+几乎可兼容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果我理解正确,您已经将 LMR14030和 LMR14050标识为引脚兼容部件。  

    另一个引脚到引脚兼容的零件是 LMR16020和 LMR16030,但它们是60V 零件与40V 零件。  

    https://www.ti.com/product/LMR16020

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个功能非常重要,即加电时的软启动时间。

    我们需要最长为1500 µs 的软启动时间。 它可以固定或可调-但最大为1500 µs,更好为1000 µs。

    LM14020具有 “外部软启动”,可通过电容器调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要信息符合我们的要求。

    输入电压和输出电压之间的延迟正常且不严重。

    重要的是“输出上升时间”-输出最大允许1500 µs,从0 V 到3.3 V。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michi,

    我很抱歉,但我不理解这个问题。 您是否正在寻找具有可调软启动时间的 LMR14020引脚到引脚兼容零件,或者您是否正在寻找具有1000US 软启动的零件?

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 正在寻找一个引脚到引脚兼容的零件,它采用的是 LMR14020,它具有可调的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于具有 PGOOD 和软启动版本的 LMR16030
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr16030.pdf?ts=1644450784008&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=The%20LMR16030%20is%20a%2060,power%20conditioning%20from%20unregulated%20sources。

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带软启动选项的 LMR16030看起来不错,似乎是 LMR14020的替代品。

    LMR14020还有其他可能的切换器部件吗?

    我们应该至少有另外两个可能的替代家庭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michi,

    到目前为止,这是我唯一知道的部分。  

    谢谢

    -阿里夫