This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:LiFePo4 (4S)的电池平衡

Guru**** 2741975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2, EV2400, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075512/bq77908a-cell-balancing-for-lifepo4-4s

部件号:BQ77908A
线程中讨论的其他部件: BQ34Z100-G1BQ40Z50-R2EV2400BQ40Z50BQ4050

大家好,

目前,我们正在寻找一款可与4S LiFePo4化学电池配合使用的自主(或半自主)细胞平衡 IC。 我们决定使用 bq34z100-G1进行测量,并考虑 使用 bq77908A 进行平衡和保护。 问题是,此 IC 似乎用于 锂离子和锂聚合物电池组。

问题是— —在调节活门后,IC 是否可以与 LiFePo4一起使用?

如果 TI 产品组合更适合此类产品,我将非常感谢这一建议。 我们正在考虑使用一个 MCU,该 MCU 将成为   bq34z100-G1和单元平衡 IC 的数据收集节点,然后才将最终数据暴露给终端系统(例如,如果平衡算法不能完全自动化)。 但是,如果可能,最好不要使用任何额外的 MCU ...

我非常感谢所有的反馈和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    您应该能够使用 BQ77908A 平衡 LFP 细胞。 IC 不知道蓄电池的化学类型,它只会监测电压。 只要细胞平衡阈值与您需要的匹配,它就应该在调整配配器后工作。

    我们的一些仪表可能非常适合您的需求,例如 BQ40Z50-R2 (具有 LFP 支持),它可为多达4个电池提供测量,电池平衡和保护功能。 不需要额外的 MCU。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    Thabks 的反馈看起来很有趣。 SMBus 似乎是一个缺点——它是否与 i2c 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其实已经找到答案了,所有的都应该很好…… 您是否知道评估板是否可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    是的,它似乎有货。 请参阅BQ40Z50EVM 页面。

    我们产品的 EVM 通常显示在每个 IC 的产品页面(如果有)中。 通常可在 “设计与开发”>“硬件开发”中找到。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 您是否只能确认 EV2300适合与评估版通信,还是需要其他工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz,  

    没问题! 建议使用 EV2400与较新的仪表进行通信,请使用此工具。

    如果使用 EV2300,仪表可能无法通信。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我们现在订购 了德州仪器(TI)的 BQ4050开发套件,我刚刚注意到该套件的部件号略有不同(BQ4050而不是 BQ40z50,即这一 个 BQ40Z50EVM-561)。

    请问2个 IC 有什么区别(ID 中有 Z,ID 中没有 Z)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    主要区别在于,BQ4050使用 CEDV 测量算法,而 BQ40Z50使用阻抗跟踪算法,该算法可提供更准确的温度测量。 BQ40Z50还提供了大多数最新的更新/功能。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢。 因此,我理解,从评估角度看,寄存器集是不同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 路易斯,你知道把4050从4050年瓦脱下并焊接40z50 IC 是否可以? 在分层和连接情况下,设备和 ICS 是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    我并不完全知道是否存在差异,但从简单地看每一页的布局似乎是相同的。 所以我想你可以简单地在电路板上焊接 BQ40Z50。 通过在 EVM 用户指南中查找两者的材料明细表,对两者的材料明细表进行仔细检查。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    我忘了回答你的第一个问题。

    每个 IC 的寄存器和代码可能有很大差异。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到,谢谢路易斯