This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:我们是否有 TPS546D24AEVM GUI 调整指南

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076094/tps546d24aevm-do-we-have-tps546d24aevm-gui-tuning-guide

部件号:TPS546D24AEVM
线程中讨论的其它部件:TPS546D24A测试

大家好,团队

我们是否有 TPS546D24A 2-PHS EVM GUI 的调节指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    “调谐指南”是什么意思?

    《用户指南》在此处发布- https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc47 

    TI Fusion Digital Power Designer 软件现已推出- https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 

    也许如果你让我知道你要做什么,我可以帮助指导你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    查看用户指南图10-10显示器屏幕,发现 Ph1的 Vout 与 PMBus 读数中的 Ph0不同。

    理想的测试结果显示,当 VOUT 更改为0.75V 时,PH1仍然不同,而 PH0在 GUI PMBus 读数上是准确的。

    这是否正常? 或者我错过了一些设置吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当熔融指南读取"READ_VOUT"时,PH1 (2设备堆栈中的随动器设备)报告其 VOSNS 引脚上的电压,而 PHASE 命令等于01。  当相位设置为 FFh 或00h 时,它报告 Ph0 (堆栈控制器设备)的声控传感器针脚上的电压。

    随动器设备的声控传感器引脚通过对 GOSNS 的内部电阻向上拉至 BP1V5,因此它正在使内部模数转换器(ADC)饱和并报告0.925781V。

    如果需要,此功能允许将声控传感器针脚通过下阻抗分压器连接到另一个电压,以报告系统中另一个电压的缩放版本。  对于 TPS546D24AEVM,如果 VOSNS 未连接到另一个电压,则不提供有意义的遥测。

    没有什么问题,你也没有错过任何东西。