This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110编程时崩溃(不再通过 I2C 访问)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076299/bq34110-bq34110-crash-when-programming-no-longer-have-access-through-i2c

部件号:BQ34110
“线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

我成功地处理了我的 BQ34110板(写入数据,读取数据等)。
我还可以创建无错误的图像(.srec),软件不会发出错误信号。

但是,当我试图在 eBQ34110 (我的其中一个,甚至是官方的.srec 文件)中对.src 进行充电时,BQ34110正在崩溃,无法再通过 I2C 访问设备。

您是否知道有关此问题的信息?  

我的 BQ34110已损坏,需要更换

——如果 I2C 被降低,是否有办法使其闪烁?

-是否可能有损坏的.srec 文件?  

感谢您的帮助,

埃奇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Edgar,

    您是否正在使用 bqStudio 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我要做(编程选项卡)。 那么(据我所知)恢复的唯一方法是更改 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Edgar,

    官方的 srec 档案应该毫无问题地进行编程。 我建议您从 TI.com 下载并与您拥有的版本进行比较。 我还建议使用最新版本的 bqStudio。

    使用高级通信选项卡并尝试从寄存器0读取2个字节。 请尝试使用 I2C 目标地址0xAA 和0x16。 让我知道结果。