This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:FPM 模式下的 VFB

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076360/tps61089-vfb-in-fpm-mode

部件号:TPS61089
“线程: 测试”中讨论的其它部件

E2E,

在 TPS61089的 PFM 模式下操作时,我们是否有 Vref 的最小/最大值?  我们是否有可向客户提供的有关此主题的任何数据?

如果我们没有这些数据,您能否解释为什么这不是一个经过测试的值?

谢谢!

罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Russell,

    PFM 中的参考电压通常比 FPWM 高1%。 我们不会系统地测试它,因此没有保证最小值和最大值