This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:蓄电池充电器查询(BQ25606合规查询)

Guru**** 2381380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076110/bq25606-battery-charger-inquiry-bq25606-conformity-inquiry

部件号:BQ25606

您好,TI 专家

客户询问如何推荐电池充电器 IC。

应用:用于防止冷凝的温度和湿度传感器设备

[设计条件]
-输入:旅行适配器9V 或5V,1.8A (15W)
电池:ATL 公司15000mAh,4.45V 充电

[客户要求]
1.充电时间在10小时内
2.充电终端电流730mA
3.充电电压可以设置为4.4伏。

Q1) BQ25606RGER 外观合适,是否合适?
问题2)是否有其他推荐的设备?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 BQ25606,15W 太大。 请提交一个没有部件号的新咨询,相应的支持团队将会回复您。

    谢谢,

    宁。