This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:超过所有电流消耗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076239/lp5009-over-all-current-consumption

部件号:LP5009

您好,  

您能否估计以下情况下的电流消耗?

-3,0V 电源,用于 LED 和 LP5009

一个蓝色 LED,5mA/2,9V (例如)

 

在此情况下,LP9005有哪些电流/功耗?

P=(3,0-2,9V)*5mA,用于 LED 的电流吸收器

LP5009的附加功能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷纳您好,

    另外,在 LP5009上,Vcc x ICC 的产品也是如此。 请浏览以下网站: RGB LED 驱动器的电源注意事项

    它解释了如何根据不同的驾驶条件计算功耗。  

    此致,

    亚伦·冰