This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:初始启动- LDOA1,LDOA2,Buck6

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075234/tps650864-initial-turn-on---ldoa1-ldoa2-buck6

部件号:TPS650864
“线程:TPS65086”中讨论的其它部件

您好,

我已根据规范第8.4节 TPS65086401配置了此部件。 我的输入电压为12V。 我正在测量以下各项:

按照第29页上的电源顺序, 用于 XilinxRegisteredMPSoC 和 FPGA 的 TPS650864可配置多轨 PMU 数据表(修订版) d)

LDO5P0 = 5.0V

LDO3P3 = 3.3V

CTRL1 = 3.3V (向上拉至 LDO3P3)

Buck2 = 0.866V

Buck1 = 1.75伏

LDOA2 = 0.769 V

LDOA1 = 1.47 V

Buck6 = 0伏

我与 CTRL6有 GPO1联系,而 CTRL6被拉低,我认为这是因为所有这些调节器的 PG 都不正确。 为什么我看到 LDOA1和2电压不正确,以及 Buck6没有输出?

我认为 LDOA1的默认值应为1.8V,而 LDOA2的默认值应为1.2V。 这两种线性稳压器都没有加载,尽管它们确实有4.7uF 陶瓷旁通电容器。

另一个注释是 VREF = 1.25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您的帮助! 如果 LDOA1和 LDO2没有使用正确的电压水平来启动,这就说明了 Buck6无法启动的原因。 请分享 PMIC 原理图和显示以下信号的通电捕获:LDOA2,LDO5,Buck1,Buck2?  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PS_5F00_Page.pdf

    你好,Brenda,

    我看了一下这些耗材的范围。 我没有屏幕截图,但似乎我在某个地方有问题,因为我看到 LDOA1和 LDOA2降至0伏并在设备重启时恢复。 Buck1和 Buck 2的输出波形有较大的下降-但不可能达到0V,因为它们没有向下加载。

    我认为我的下一步是查看故障寄存器,但如果您可以查看示意图并确定任何问题,我将不胜感激。 应该注意的是,我实现了设备的所有输出,但实际上我在最后的应用中只加载了其中的2个输出。  

    对于这些首次测试,我已将 TPS65086401与所有外部负载隔离,因此没有加载任何输出。 如果需要最小负载,您还能指出这一点。 感谢你的帮助!

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会用你提到的4个信号捕捉启动画面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在顶部的图像中,您将看到 LDO5,Buck2,Buck1和 LDAO2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您提供范围捕获! 是的,肯定会发生电源故障。 以下是我的反馈:  

    • PVIN3/4/5连接在一起,但只有2x10uF 保护罩。 每个信号都应有10uF,因此您丢失了1个 CAP。  
    • 我没有看到任何电源连接到 PVINVTT。
    • VTT 上的输出电容不符合规范。 数据表需要35uF (减额后最小值)。  
    • 为什么负载开关(SWA1,SWB1,SWB2)向下拉至 GND? 请注意,顺序中的某些滑轨的加电与负载开关的电源状态相关。 例如,在 SWB1_2达到电源正常水平之前,Buck5和 GPIO2不会偏高。 此信息可在 TPS65086401通电序列(数据表,第29-31页)和 OTP 发生器的排序选项卡(用于 Xilinx Zynq UltraScale+的 TPS65086100 OTP 发生器(TPS65086401设置)(修订版)中找到 a))。 如果您对此特定设备上的 OTP 配置有任何疑问,请告诉我。  
    • 负载开关 SWB1和 SWB2应连接。 这是  TPS65086401上默认 OTP 配置的一部分

    • 我没有看到 LDO5P0有任何问题,但 Buck2/1在通电之前已偏移。 这些信号不是从0伏开始。
    • 我们提供了一份清单,帮助客户使用此 PMIC 查看设计。 请填写示意图/布局核对表并将文件附在本 E2E 上吗?  TPS65086x 原理图和布局核对表(修订版 a)
    • 您是否还可以提供显示 LDOA1,Buck6,CTL4 (或 GPIO3)和 Buck5的通电捕获?
       

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '为什么负载开关(SWA1,SWB1,SWB2)向下拉至 GND?' 除了对规范的误解之外,我没有很好的理由这样做。 我相信我们可能认为它们是控制输入。 我发现它们是负载开关输出。

    '负载开关 SWB1和 SWB2应连接。  ”你是说他们应该联系在一起吗? 我找到了一个例子,他们被绑在一起,并被0.1uF 绕过。 我还看到 SWA1被0.1uF 绕过。  

    在示意图核对表中,我看到以下内容:

    11. PVIN3 BUCK3转换器的电源输入。 连接至转换器输入电源,对 V5ANA 短路。 使用10 µF (典型)陶瓷电容器绕过接地端。 相同,但不需要旁路电容器。

    打开

    PVIN4和 PVIN5也是如此。 在我的设计中,这些电压不是用外部5V 驱动的。 我将它们绑定到 V5ANA,这是0伏。

    如何在无外部5V 的情况下连接 PVIN3,4,5和 V5ANA?

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    是的,负载开关 SWB1和 SWB2应与2个0.1uF 盖连接到 GND。 SWA1还需要0.1uF 接地帽。 请注意,只能将 SWB1和 SWB2绑定在一起,而不能将 SWA1绑定在一起。  

    PVIN3/4/5是降压转换器(Buck3/4/5)的输入电源引脚,V5ANA 是这些转换器内部用于正确调节的偏差。 如数据表和设计核对表所述,V5ANA 应与 PVIN3/4/5引脚连接到相同的电源。  

    PVIN3/4/5 和 V5ANA 必须连接至5V 电源。 它们永远不应该是 GND。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该更具体一些。 PVIN3/4/5与 V5ANA 绑定,其他无。 我需要外部5V 电源。

    我将 SWB1和 SWB2绑在一起,并添加了旁路盖。 我已经在 SWA1上设置了旁路保护。

    以上是  LDO5,Buck2,Buck1和 LDAO2的重新测试。 (顶部 t 底部)。 它们以0伏开始,因为我允许系统完全放电。

    以上是 LDOA1,Buck6,CTL4 (或 GPIO3)和 Buck5。 除 LDOA1外无其他活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您分享范围捕获! 它们有很大的意义。 正如图所示,我希望 Buck6,CTL4/GPIO3和 Buck5上的电压过低(0V)。

    要回答您的问题:是的,您肯定需要 PVIN3/4/5和 V5ANA 的外部5V 电源(这些电源连接在一起)。 这些是降压转换器(Buck3/4/5)的输入电源针脚和内部偏置。 请连接外部5V 电源,并告诉我结果。  

    以下是  TPS65086401通电顺序的捕获,也可在数据表第28页中找到(图8-7)。 TPS65086401通电顺序”。 它显示 了滑轨 打开的顺序。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是没有外部5V。 回顾过去似乎很明显,但我想这总是如此。 我将为我们的下一个修订工作完成核对表,以确保我已为该设备提供了所有建议。

    我非常感谢他们的帮助!

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔! 如果您对 PMIC 连接有任何疑问,或者在发布下一版本之前需要支持,请随时提交新的 E2E。  

    谢谢,

    Brenda