This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:类似设备,不带 VCOM 缓冲器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65170, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076078/tps65150-similar-device-without-vcom-buffer

部件号:TPS65150
“线程”中讨论的其它部件: TPS65170TPS65140TPS65100

dears

我们正在尝试寻找一款支持11V 升压输出,GCH,VHL 的 LCD 偏置设备。 TPS65150可以支持,但我们不需要 VCOM 缓冲器来节省成本。

TPS65170的输入限制为8.6V,因此需要5V 输入设备。 如果没有 VCOM 缓冲器的 TPS65150的成本降低版本,您可以提供帮助吗?

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    没有 VCOM 缓冲器的其他类似器件是 TPS651 45年40月41日 和 TPS65100/101/105,但它们有一个线性稳压器控制器,我认为价格没有太大不同。 除了这些设备外,我没有看到其他类似设备。

    此致,

    聊斋