This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:驱动并行 IGBT 模块&热阻感应

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1, UCC5870-Q1, UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076061/ucc21732-q1-drive-parallel-igbt-modules-thermal-didoes-sensing

部件号:UCC21732-Q1
“线程”中讨论的其它部件: UCC5870-Q1UCC21732

大家好,团队

  1.  UCC21732-Q1能否驱动并行 IGBT 模块?  
  2. 如果是,AIN 是否可以用于并行感应来自单个 IGBT 模块的热敏二极管? 目标是感应任何模块的高温。 但是,我认为并行二极管不起作用。  
    1. 从并行 IGBT 模块传感温度的最佳方法是什么?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY,  

    [引用 userid="127417" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076061/ucc21732-Q1-驱动器并行 IGBT 模块-热感应"]
    •  UCC21732-Q1能否驱动并行 IGBT 模块?  
    [/引用]

    是的。 请注意,在某些情况下,您可能需要外部缓冲器,具体取决于 IGBT 的 Qg,并联数字,切换电位和环境温度。  

    [引用 userid="127417" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076061/ucc21732-Q1-驱动器并行 IGBT 模块热敏电感应]如果是,Ain 能否用于并行感应单个 IGBT 模块的热二极管? 目标是感应任何模块的高温。 但是,我认为并行二极管不起作用。  [/引用]

    如果没有额外的电路,您将无法区分每个电路的温度。

    您需要将信号进行 mux 才能实现这一目的。

    温度不会接近的唯一时间是一个驱动器发生故障并将排放源短路或类似的情况,在这种情况下,热保护不会有任何影响,事件将由上部结束。  

    [引用 userid="127417" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076061/ucc21732-Q1-驱动器-并行 IGBT 模块-热敏-二度传感]从并行 IGBT 模块传感温度的最佳方法是什么?  [~引用][引用 userid="127417" url="/support/power -management/power -management/f/power -management-forume/1076061/ucc21732-q1-驱动器并行 IGBT 模块散热-自二次检测"]是的,Ain 能否用于感应单个 IGBT 模块的热二极管? 目标是感应任何模块的高温

    UCC5870-Q1具有可变6输入10位 ADC,非常适合此应用(尽管该部件比 UCC217xx 更昂贵且更复杂)。  

    如果您绝对必须单独知道温度,您可以使用几种不同的解决方案。  

    您可以进行模拟解音并使用 UCC217xx (我以前没有看到过这种情况,但这是可能的,而且不一定需要冷面的任何控制)。  

    例如,您可以在每个 PWM 周期切换 NTC 读数两次,您不一定知道 IGBT 的温度是哪个,但您可以有2个独立读数。  

    同样,我认为这对成本来说不是很有价值的。  

    您也可以使用隔离放大器来完成工作,并且只需使用一半。 但是,这些成本很高。  

    只使用2个单独的 UCC21732驱动器来驱动独立的 IGBT,这样您就可以有2个隔离通道,这样可能会更便宜。  

    [引用 userid="127417" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076061/ucc21732-q1-驱动器并行 IGBT 模块散热-二度传感"]但我认为并行二极管不起作用。

    如果存在差异,您可能只需要串联电阻器。 我认为您在这里谈论的是热敏二极管,对吗?

    如果还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    迪米特里