This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:寄存器配置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076075/bq25720-register-configuration

部件号:BQ25720

大家好,团队

1.我们能否为客户提供注册表的配置? 他们希望以1A 的收费。 哪些寄存器(或满足哪些条件)可以以1A 标准充电25720。 客户将根据他提供的配置进行测试,并查看其是否正常工作。
或者查看是否有该应用程序的演示供我们参考。 客户参考演示进行操作。

2 25720在输入低功耗后可以自动唤醒,唤醒的条件是什么? 或者,在输入低功耗后,它是否可以通过适配器插件自动唤醒,然后充电,如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie,

    1.在打开部件电源时,默认设置会自动加载。 要启用充电,只需将充电电流寄存器0x02设置为1A。 请订购 BQ25720EVM 并遵循用户指南。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25720EVM

    默认情况下,BQ25720低功耗模式处于打开状态。 插入适配器后,它会自动退出低功耗模式。 无需主机命令。 当然,主机可以手动关闭低功耗模式位并立即进入性能模式。