This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:最大误差100%

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076305/bq78350-r1-max-error-100

部件号:BQ78350-R1

你(们)好  

我们从供应商处获得了一个关闭模式的新电池。

我们用5秒钟的充电过程唤醒了电池。

最大误差为100%,荷电状态为42%

我们将电池放电至 EDV2值,但“仍然最大错误”仍为100%。

原因是什么?

位寄存器 fixed_EDV0为“1”, 位寄存器 EDV_CMP 为“0”。它是否会影响 MAX 错误行为 ?

“请求的学习周期计数”[CEDV cfg]的用途是什么?

 

e2e.ti.com/.../Nati.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nati,

    要更新最大误差(它将从100%变为2%),必须在充满电后进行完全合格的放电。 TRM 第9.1.6节描述了合格放电必须满足的所有条件。 成功完成合格的放电后,所学的完全充电容量将与最大误差一起更新。

    此致,

    马特